结果:找到"25G有源光缆 AOC有源光缆",相关内容1000条
  • 200GQSFP28-DDAOC有源光缆的介绍及应用
  • 随着大规模信息系统的革命化进步,云计算技术以其低成本、便捷化、可扩展性高等特征,为大数据、互联网、人工智能的发展提供了切实的技术保障。面对短距离数据中心在光互连产品上的高速率、高密度、低成本、低功耗需求,AOC有源光缆提供了优秀的解决方案。近些年来,AOC不断向更高速率升级,100G、200G甚至400GAOC都不断有新产品推出。其中200GAOC是近年正值当红的产品,下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下这款产品。一、200GQSFP28-DDAOC有源光缆简介1、200GQSFP28-AOC有源光缆采用可热插拔QSFP-DD封装形式,波长为850nm,两端的光收发器的最大传输速...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 200G AOC QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-19 15:14:00
  • 100G数据中心短距离低成本传输方案-QSFP28AOC有源光缆
  • 随着大数据和云计算的迅猛发展,数据传输需求的日渐增大,数据中心开始向100G速率方向迈进。100GAOC有源光缆AOC作为100G数据中心短距离数据传输的必需品,可以解决高密度、高带宽应用需求。易天光通信(ETU-LINK)的100GAOC有源光缆具有传输速率高、传输距离长、能耗低、使用方便等诸多优点,能够帮助通信设备享受到光传输的巨大优势,是数据中心、消费电子等领域理想的传输线缆。100GAOC有源光缆分类1、100GbpsQSFP28toQSFP28AOC有源光缆100GbpsQSFP28toQSFP28AOC是四通道全双工有源光缆,两端均为QSFP28连接器,每通道传输数据速率可达26...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G AOC QSFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-14 16:29:00
  • 最新40GQSFP+AOC有源光缆介绍
  • 随着网络吞吐量和带宽需求的日益增长,40G网络互连的需求也随之增长。目前,用于40G网络的光传输产品主要有40GQSFP+光模块、40GQSFP+AOC有源光缆、40GQSFP+DAC高速线缆。在短距离传输方案中,40GQSFP+DAC高速线缆和40GQSFP+AOC是用的比较多的两款产品,两者都有各自的优势,可根据传输距离来选择DAC高速线缆还是AOC有源光缆。在7M以上100M以内的传输距离,40GQSFP+AOC有源光缆是40G网络理想的互连解决方案,若传输距离超出100M,40GQSFP+AOC的光信号就会逐渐减弱。目前,40GQSFP+AOC有源光缆有两款产品,分别是40GQSFP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 40G QSFP+AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-06 11:40:00
  • 25GAOC有源光缆的介绍及应用
  • 大数据时代下,数据中心对数据传输的需求越来越大,其中AOC有源光缆作为数据传输的重要器件,在数据中心发挥着重要作用。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下25GSFP28AOC有源光缆的介绍及应用。25GSFP28AOC有源光缆:产品特征采用可热插拔的SFP28封装类型全双工有源光缆850nmVCSEL激光器和PIN光电探测器接收端和发射端内置CDR电路符合SFP28MSA和IEEE802.3by25GBASE-SR以太网标准最大速率高达25.78Gbps每个SFP28模块的最大功耗小于1W电源电压3.3V符合RoHS环保标准(无铅)工作温度为0°C~70°C(商业级)25GSFP...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-28 17:33:00
  • 易天光通信10GSFP+AOC有源光缆介绍
  • 在谈10GSFP+AOC有源光缆前,我们先来了解下什么是AOC有源光缆。有源指的是有源光缆在通信的过程中需要借助外部能源才能进行光电转换。光缆指的是有源光缆是用光纤来作为传输介质的。现在,你知道什么叫有源光缆了吧。有源光缆的出现是因为基于铜线电缆系统已经不能满足用户的数据传输需求,相比高速线缆,有源光缆的带宽更大,体积重量更轻,电磁干扰度低,传输距离更长,散热性更好等优点,成功替代高速线缆,成为大型数据中心和高性能计算集群中主流的应用方案。了解了有源光缆的含义以及优点后,接下来易天光通信(ETU-LINK)进入主题,给大家介绍下10GSFP+AOC有源光缆的特点以及应用。10GSFP+AOC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G AOC SFP+AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-07-16 15:39:00
  • 100GAOC有源光缆数据中心互连首选方案
  • 有源光缆AOC作为大数据时代的高性能计算和数据中心主要传输媒质,具有带宽高、抗电磁干扰、传输距离长、功耗低、线缆体积小使用方便、符合机房密集布线使用等优点。今天,易天光通信(ETU-LINK)为大家全面介绍有源光缆AOC。有源光缆AOC分类有哪些?目前易天光通信的有源光缆AOC有200GAOC、100GAOC、56GAOC、40GAOC、28GAOC、25GAOC、10GAOC等等。接下来,着重为大家介绍高端市场需求的是100G有源光缆AOC产品。100GQSFP28toQSFP28AOC有源光缆四通道全双工有源光缆,OM3光纤传输距离70m,使用OM4光纤传输100m,每个通道最高传输速率...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 100G AOC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-05-29 08:41:00
  • 干货分享:这里有你不了解的有源光缆知识
  • 全球数据量爆发式增长,迈进高速光互连时代。带动了以存储、高速路由器和超级计算为核心的数据中心和高性能超算中心(HPC)市场的发展,而有源光缆产品就是这些核心设备之间的主要互连方式之一。现在就随着易飞扬的讲解,来了解AOC有源光缆吧。什么是AOC?有源光缆主动式光纤缆线,也叫作带芯片的光缆。英文全称ActiveOpticalCables,简称AOC。是将若干光收发器(Transceiver)以及光缆跳线(Jumper)组成的一套数据通信互联系统。有源光缆(AOC)=光收发器(Transceiver)+光缆跳线(Jumper)。AOC结构有源光缆可以分成三个功能部分:光发射部分、光接收部分和控制...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-15 11:04:00
  • 易飞扬发布双速率零误码100GQSFP28eSR4AOC适用高性能计算
  • [中国,深圳,2020年4月10日]为适配高性能超算场景和高频计算场景应用,易飞扬于近日发布零误码100GQSFP28eSR4光模块增强型系列产品:支持25G/28G每通道,在系统不开FEC前提下,使用OM4光纤传输100m零误码。开启FEC时,传输距离最高可达300米(OM4)。该系列产品同时可选支持工业级温度范围。易飞扬在多模VCSEL光模块和AOC领域深耕多年,其中数据中心AOC多模产品线业已从第一代10G/40GSRAOC过渡到现今市场主流应用的25G/100GSRAOC。基于细分市场的目的,易飞扬定义并开发了一系列差异化的AOC产品,包括超频低成本AOClite版本,标准SR4AO...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-04-11 14:18:00
  • 25GSFP28DAC高速线缆与AOC有源光缆有什么区别?
  • 25GDAC高速线缆和25GAOC有源光缆都可以实现25Gbps的数据传输,但是它们之间有什么区别呢?易天光通信(ETU-LINK)在本文中为大家重点介绍这两种线缆的区别。常见25GSFP28DAC和AOC有源光缆解决方案(如图)1、25GSFP28DAC高速线缆25G高速线缆采用镀银导体和发泡绝缘芯线,具有优良的衰减性能和低延时性能,令信号传输正确无误,还可以提高传输速度,是一种代替光模块的短距离连接解决方案,价格要比同类型的光模块便宜很多,在短距离连接应用中受到了广泛欢迎。2、25GSFP28AOC有源光缆25G有源光缆是可以克服传统高速线缆的带宽限制,并且这种25G有源光缆可以为高速线...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G高速线 25G AOC DAC 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-11-13 17:41:00
  • AOC专题:什么是有源光缆AOC?有哪些速率?有哪些优点和缺点?
  • 大数据时代,高密度、高带宽应用越来越多。为保证传输的稳定性及灵活的应用性,用户迫切需求一种新型产品来作为高性能计算和数据中心的主要传输媒质,在这种情况之下有源光缆AOC产品应运而生。既然有源光缆是为了满足更好宽带和密度而诞生的产物,那么,你知不知到什么是有源光缆AOC?有源光缆AOC有哪些应用?它又有哪些优点和缺点?下面就由小编一一为你解答。什么是有源光缆AOC?有源光缆(ActiveOpticalCables,简称AOC)是两端装有光收发器件的光纤跳线,需要借助外部能量来完成光/电信号的相互转化。有源光缆AOC由哪些零件组成?有源光缆由四个主要的零件组成,高密度电接头是其中一个部件。作为接...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: AOC AOC 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-21 14:55:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: